This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:当 VBUS 断开时、会出现 I2C 错误

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462817/bq21061-when-vbus-is-plugged-off-i2c-error-occures

器件型号:BQ21061

工具与软件:

您好!
现在我正在编写一个程序来控制 BQ21061、我发现了一个奇怪的现象。
VBUS 断开后、I2C 读取函数突然开始返回 I2C 错误。
这个问题刚从昨天开始,但它以前正常工作。
可能的原因是什么? 如果有人知道这种现象,告诉我如何解决它。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认移除 VBUS 时电池和/LP 引脚的电压是多少?  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /LP 始终是 L

    是否有其他原因或解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果/LP 始终为低电平、则当输入 VBUS 被移除并且器件仅使用电池电源运行时、器件进入低功耗状态。 在低功耗状态下、禁用 I2C 通信。 如果您希望在仅电池模式期间进行 I2C 通信、则必须将/LP 引脚拉高。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、

    这意味着/LP 低电平使低功耗模式禁用、 /LP 高电平使低功耗模式启用?

    如果/LP 始终固定为 H、I2C 通信是否继续正常进行?

    我将更改/LP 设置、然后重试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naoya、

    说明/LP 低电平是启用了低功耗模式。 /LP 高电平是禁用低功耗模式。

    低功耗模式可阻止 I2C 通信。

    如果/lp 始终固定为 H、I2C 通信是否正常继续?

    是的。

    此致、

    Juan Ospina