This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:400W 设计隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463040/ucc25600-isolated-dc-dc-converter-400w-design

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:UCC256303、UCC256403

工具与软件:

您好、专家:  

我正在设计具有以下规格的隔离式直流/直流电源。 请提供合适的拓扑和参考设计(如果可用)  

输入电压:70 ~ 135V 直流 (标称电压:96V)  

输出电压:14.5 V  

负载电流:27 A  

效率:95%

隔离:1.5kV  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我们的新款 LLC UCC25660 可以支持该功能。 要获得大约95%的效率、您可能需要使用我们的 LMG2650等 GaN。  

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:  

    感谢您的反馈,我有几个问题,

    我们是否可以使用 UCC 256303代替 UCC 25660?  
    考虑到次级侧需要使用同步整流、是否有任何带有集成同步整流器驱动器的 LLC 控制器?  LLC 以外的其它任何拓扑(低成本)都适合此应用吗?  

    谢谢!

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    UCC256303为 NRND、而 UCC256403只需进行少量 BOM 更改即可插入。 UCC256603是最新一代产品、具有以下优势:

    1.IPPC -输入功率比例控制-这使得它对导致 突发模式阈值和过载功率阈值作为输入电压的函数发生变化的输入电压变化的敏感性要低得多

    2.自调节软启动-这绝不会被骗到过早退出软启动

    3. 750kHx 谐振频率-这可以帮助您通过最大程度地减小磁性元件来提高功率密度。

    目前还没有提到具有集成 SR 驱动器的 LLC。 我们在这里最接近的选项是相移全桥 UCC28950。 它直接驱动 SR FET/

    我希望这对您有所帮助。