This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:输出 LFPS 信号有异常。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455276/tusb564-there-is-abnormality-in-the-output-lfps-signal

器件型号:TUSB564

工具与软件:

大家好!

①在执行与 USB3.2 Tx 符合性测试的 LFPS 相关的测试项时、其将失败并显示"5G LFPS 峰峰值差分输出电压"。

②在用示波器检查 TUSB564的 LFPS 信号输入和 TUSB564的 LFPS 信号输出时、输入 LFPS 信号没有异常、但输出 LFPS 信号异常(

第一级的振幅会降低)。

(波形由 EVM 的 C1/C9和 U2端子探测。 个人计算机连接到 P1、我们公司的 USB3摄像头连接到 P2。)

CH1:TUSB564的 LFP 信号输入、CH2:TUSB564的 LFP 信号输出

■关于 EVM 设置
① TUSB564的工作模式
GPIO 模式(短接 JMP7的引脚3和6、使 I2C_EN 直接连接到 GND)
② EN
短接 J4的引脚2和1、以使它们通过1064_VCC 上拉
③ CTL0/CTL1
USB3.1模式(CTL0=H、CTL1=L)
短接 J2的引脚2和1、并短接 J3的引脚2和3

■其他
这可能与此问题无关、但
如下所示、在 LFPS 信号输入到转接驱动器后的大约8ms、LFPS 信号将从转接驱动器输出。

该器件是不同的、但内容类似于以下内容。

(+) TUSB1046A-DCI:合规性测试失败-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

主机输出的 LFPS 幅度不够、交流耦合值可能不合适、等等

如果有任何评论、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    对于发生故障的 5G LFPS 峰峰值差分输出电压、测得的 LFPS 输出电压是多少?

    您可以将测试装置插入 EVM、然后开始 LFPS 测试吗?这会有所帮助?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    VPP 值如下所示:

    A:329mV

    B:938mV

    C:1016mV

    D:861mV (主机输出)

    我使用连接到 EVM 的测试装置运行了 LFPS 测试。

    但是、结果并没有改善。

    如果有任何评论、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    TX1和 TX2上的220nF 是正确的交流耦合电容、您也可以使用100nF 交流耦合电容器。

    位置(a)看起来、在主机发送 LFPS 之前、TUSB564共模电压尚未稳定。 是否有办法可以延迟主机发出 LFPS?

    您能否发送实际合规性报告? LFPS 振幅最小为0.8V、最大为1.2V、我预计1046mV 将通过测试。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的确认。

    该器件是否对 LFPS 信号有要求?
    例如、TUSB564的 Vpp 要求实际上高于 USB3.2标准中定义的800-1200mV。
    根据下面的 E2E 和数据表中的测试条件、我认为 LFPS 的 Vpp 需要为1V

    我将检查要传输的 LFPS 信号是否可能延迟以及是否发送合规性报告。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    转接驱动器(如 TUSB564)具有一定的直流增益、这将提升 LFPS 信号振幅。  

    由于 LFPS 规格最小值为0.8V、最大值为1.2V、我们通常建议客户将主机的 LFPS 信号幅度设置为大约1V。 使用1V 和少量 TUSB564直流增益时、TUSB564的 LPFS 信号振幅将略高于1V、但仍符合规范并能够通过合规性。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    LFPS 信号

    您是否有关于1.0V 上限和下限的任何信息?

    (在1.0V±10%等范围内)

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    您是否要请求 TUSB564直流增益的最小值和最大值?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使用 TUSB564传输 LFPS 信号时、

    由于该器件具有一定的直流增益、因此建议将来自主机的 LFPS 信号振幅设置为大约1.0V。

    我想知道主机的 LFPS 信号要求是否有1.0V 的上限或下限。

    (示例:在1.0V±10%范围内、等)

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    输入 LFPS 振幅为1V、没有上限或下限。 由于 LFPS 规格最小值为0.8V、最大值为1.2V、将输入 LFPS 振幅设置在1V 左右仍将满足该规格、即使存在轻微的1V 变化和 TUSB564直流增益。

    谢谢

    David