This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:反向电流规格

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461259/tps25990-reverse-current-specification

器件型号:TPS25990

工具与软件:

我认为以下 论坛主题中的问题没有得到完整解答:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223229/tps25990-reverse-current-protection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25990#

反向电流规格的要求。

数据表将 VOUTMAX 指定为 MIN (20、VIN + 0.3)。  显然、如果 VOUT 超过 VIN、FET 的体二极管开始导通。  我想了解的是体二极管可以承受多大的电流(反向电流)?  在我的用例中、终端用户可能会向 VOUT 施加超过 VIN 的电压。  我有必要 了解器件在这种情况下的行为。  具体而言、我的用例中可能会发生以下情况:

Vin = 5V、用户应用 VOUT = 12V

VIN = 0V (VIN 电源断电)、用户施加 VOUT = 5V

VIN = 0V (VIN 电源断电)、用户施加 VOUT = 12V

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    让我来检查一下、然后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。  我最感兴趣的是、了解 意外的输出电源应用会对器件产生什么影响、以及可能的缓解措施是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我来看看这个。 我需要一些时间与团队讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    1.在 VIN 为5V 且 VOUT = 12V 的情况下、一些反向电流最初将流过体二极管、但如果在 EN 为高电平时施加5V、则 FET 可以导通、反向电流将流过 TPS25990 FET。 反向时、器件不会提供过流保护。

    2.不建议在输出>输入较长一段时间的应用中使用设备。  

    3、体二极管的电流容量取决于所施加电流的持续时间。 我们无法保证有任何与此相关的规格。  

    此致

    Kunal Goel