请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 工具与软件:
大家好、各团队
您能给我讲一讲 TPS2595xx 的 TSC 吗?
数据表显示为5us 类。
最小值和最大值适用于器件设计、您能告诉我吗?
典型值5us±5%? ±10?
对于给您带来的不便、我深表歉意、但我希望您能提供帮助。
此外、我相信这款器件是在2018年制造的、
但是产品的使用寿命是多久呢?
也请告诉我。
提前感谢您。
此致、
明石