This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991:具有相同引脚排列的可能替代产品

Guru**** 2507775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461173/tps22991-possible-alternative-with-same-pinout

器件型号:TPS22991

工具与软件:

我们在不检查库存条件的情况下设计了这个相当新的 TPS22991负载开关。  我认为这没什么大不了的、因为我曾经使用的每个单路输出开关都具有相同的引脚排列(从顶部/激光标记侧):

世界上的每个负载开关引脚排列:
IN OUT    

GND EN

但是、此特定负载开关的引脚排列是"特殊"的(从顶部/激光标记侧)。  看起来这是唯一一个这样的酒店!  

TPS22991引脚排列:

VIN GND  

  VOUT 上运行

uQFN 封装非常小、因此很难使用变压器导线等来修改此 PCB。

我已经研究了几乎所有可用的负载开关、除了这一个、它们都具有相同的引脚分配。  TI 是否会制造一些其他类别的组件能够直接替代该器件? 我尝试使用 TTL 控制信号切换5V 负载~500mA。  无需考虑压摆率。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    [quote userid="542486" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461173/tps22991-possible-alternative-with-same-pinout 我已经研究了每一个可用的负载开关、它们都有相同的引脚-除了这个引脚。

    您在这里是正确的。 我了解您的问题、也无法找到任何直接替代产品。 我正在与扩展团队核实可用性状态。 您能帮助我提供关于需求时间表和数量的粗略估计吗?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在接下来的2周内(至少2500个产品数量)需要它们。 谢谢 Arush。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    感谢您的更新。 我已经向内部团队跟进此情况。 在我获得任何更新时共享它。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    后续行动需要一些时间。 我希望能在本周结束前得到回复。 它将向您提供最新进度信息。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    内部似乎存在一些与该器件的热身计划相关的问题、从而导致这种低库存状况。 应该在一周左右解决这个问题、但据我所知、实际器件将有一段交货周期才能恢复到库存。

    我想直接告诉你。 请接受我朋友的请求。

    此致、
    Arush