This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:原理图审阅请求

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464453/lmr14030-q1-schematic-review-request

器件型号:LMR14030-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我设计了以下降压转换器电路、以采用 VBATT、其范围为6V 至17V、输出5V (最大3A) 您能否进行检查以确保设计良好、无源值看起来正确以及所需的输出是否可实现? 此外、我是否适合将此输出用作 LED 的源来告诉我输出已开启? 我知道这并不是显示转换器开启状态的最佳方式、但这并不是特别敏感的应用。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zaeef  

    我已经审阅了您的原理图。 所选组件的测量值对我来说没有问题。 此外、我使用了 WEBENCH 来检查稳定性裕度。

    基于 webench 设计、稳定性裕度看起来足够。 有关更多信息、我建议您查看 webench 设计。 以下是供您参考的链接- webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢你

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zaeef

    如果您还有其他问题、请告诉我。 如果您的查询已解决、请关闭该主题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare