This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:输出电流和栅极电阻计算

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467294/ucc23513-output-current-and-gate-resistance-calc

器件型号:UCC23513

工具与软件:

嗨、团队:

UCC23513栅极电阻通过数据表所示的以下公式计算。

然而、4.5A 是 典型峰值输出电流。 客户是否应该使用3A 电流进行计算? 或者这种变化不是根据器件差异确定的器件值、是与条件相关吗?  

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    应使用典型值。 最小数据表规格由包含最坏情况温度和工艺变化的设计仿真建议。  

    这是直流输出下拉 NMOS 的典型 IV 曲线。我们可以看到、输出电流取决于 VDS (即 OUT 和电源轨之间的电压)。 当 VDS 为高电平时、它充当电流源、当 VDS 为低电平时、输出充当电阻器。  

    但是、输出电流不会瞬间变为5A 电流源。 这是 UCC23513和多个 P2P 栅极驱动器在  使用1Ω 与20Ω 的外部电阻驱动 IKW30N65ET7 IGBT 时的输出电流(Igate)。 如您所见、栅极驱动器未达到其直流 Iout 峰值额定值3-5A。

    阴影区域表示开关损耗的周期。 在该区域中、VDS 为低电平。 因此、在比较驱动强度时(尤其在使用较高 Rg 时)、ROH 是比 PEAK IOH 更重要的规格。  

    此致、

    Sean