This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:FET 开关噪声问题

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467289/ucc28740-fet-switching-noise-issue

器件型号:UCC28740

工具与软件:

您好!

我的客户使用 UCC28740设计了反激式电路并正在测试其运行情况。 遇到以下问题:

   -测试条件:输入电压: 750VDC,输出电压: 12V/6A (PWM 风扇负载)

   

发行

   -输出电压噪声(C1)为474mVpp→FET 开关噪声

   -相同频率的噪声出现在输入电压(C2)处。

   -需要 FET 开关频率的稳定(在50和70 kHz 之间变化)

请告知导致此问题的原因以及如何解决此问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可闻噪声通常在20kHz 左右、这里应该无法达到50kHz 至70kHz。  您的设计中更有可能发生其他情况、发生在低得多的开关频率下。  您可能需要探测辅助绕组、VDD、Vout 和 CS、并寻找在20kHz 或更低频率下发生的行为。

    我想知道您是如何触发故障条件的。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了 UCC28740使用的初级故障检测及其常见问题和解决方法。  在大多数情况下、辅助绕组噪声或 CS 噪声会触发故障。  这通常可以通过对开关节点进行滤波和钳制来解决。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    这一点很重要。  您可能需要使用尖头和巴 allel 测量对此进行仔细检查、以确保这是真实的。  您也可以将差分探头用于此用途。

    如果输出端的 Rining 是真实的。  它与开关节点振铃有关。  可以通过在输出整流器上放置一个缓冲器来减少此损耗。  上面提到的应用手册还提供了有关如何抑制振铃的指南。

    此致、