This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:轻负载下的效率 LM708X0-Q1:输出电压约为70uA 5V

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466982/lm70840-q1-efficiency-lm708x0-q1-at-light-loads-around-70ua-5v-output

器件型号:LM70840-Q1

工具与软件:

您好! 新年快乐!  
我们有关于 LM708x0轻负载效率的问题。 在数据表中、它的额定 输出电压范围为1mA @5V。
您能否提供70uA 负载(5V 输出)、12V 和24V 输入电压的效率? 通过仿真、我们在5V 时具有大约70uA 的负载电流。  
提前感谢您
BR
Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    请耐心等待、因为我们正在为您获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    下面是我能够获得的数据:

    平均分量 IIN (uA) VOUT 输出电流(uA) Eff
    11.996. 22.8. 4.993. 9.88 18.0%
    11.996. 61. 4.993. 86 58.7%
    24. 15.1. 4.994. 9.88 13.6%
    24. 35. 4.994. 86 51.1%

    请注意、86uA 负载最接近设备(电子负载)允许我应用的70uA。

    此致、
    Davor