This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:两个上电周期之间的延迟

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467689/lm76005-q1-delay-between-two-power-on-cycle

器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76005

工具与软件:

e2e.ti.com/.../LM76005_2D00_Q1_5F00_Power_5F00_April_5F00_24th_5F00_2023.pdf

您好、先生、

 

我们的设计处于量产阶段。 在测试过程中我们面临一个关键问题。 我们需要您的支持。

 

PFA 电源设计。 12V 输入至5V 输出。

我们观察到的问题是、在两个连续的上电/断电周期和较短的持续时间之间、电路板无法工作。

 

通道1是稳压器的5V 输出。 如果在两个上电/断电周期之间提供了更多时间、电路板将工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunitha、

    从示波器屏幕截图上可以看出输出恢复到5V、我缺少什么?

    谢谢。

    David。