This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:关于处理 SYS 引脚

Guru**** 2506125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467668/bq25792-about-processing-sys-pins

器件型号:BQ25792

工具与软件:

您好!

在以下条件下、是否可以打开 SYS 引脚或将其连接到另一个端子?

如数据表中"9.3.8.2动态电源管理"所述、我们在监控 VSYS 的同时控制器件的运行、因此我们认为 SYS 引脚需要连接到负载。 但是、能否告诉我们上述情况是否可行?

<条件>
・BQ25792不会为系统(负载)供电。
・BQ25792仅控制电池的充电。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    SYS 引脚不需要连接到负载、但确实需要建议的最小电容、尤其是0.1uF 的噪声滤波电容器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的支持。

    该电路应该如下图所示、但我应该在哪里将红色字母的器件连接到 GND 或其他引脚?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    SYS 的最小电容(根据下表)可保持悬空:

    请记住、陶瓷电容器的电容会随着施加的直流电压而降低。

    此致、

    Jeff