This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:具有 TPS65931211RWERQ1 PMIC 的 AM62A34两相配置

Guru**** 2504975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468220/tps6593-q1-2-phase-configuration-for-am62a34-with-tps65931211rwerq1-pmic

器件型号:TPS6593-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 AM62A34处理器和 TPS65931211RWERQ1 PMIC 设计具有功能安全特性的工业环境产品。 此外、我们还将 DP83867以太网 PHY IC 用于以太网接口。

关于使用 TPS65931211RWERQ1 PMIC 的 AM62A34电源配置、我们有以下疑问:

  1. VCC_CORE 电压要求:
    • 我们是否需要为 VCC_CORE 电压配置最大10.5A 的三相(BUCK1 + BUCK2 + BUCK3)? 根据 AM62A34数据表(AM62Ax 最大额定电流)、对于0.75V VCC_CORE 电源、最大 VCC_CORE 电流为6.5A、对于 VDDR_CORE、最大 VCC_CORE 电流为200mA、总计为6.7A。
    • 提供7.5A 的两相配置是否足以满足 AM62A34 VCC_CORE 电源的需求?
    • 我们是否能够仅使用两相配置(BUCK1 + BUCK2)将 TPS65931211RWERQ1配置为与 AM62A34配合使用?
    • 如果需要、您能否提供此配置的设计指南?
  2. 将 BUCK3用于以太网 PHY 的 VDD_2V5 DP83867:
    • 我们可以将 BUCK3直流/直流转换器配置为用于以太网 PHY 的输出2.5V 吗?
  3. 以太网 PHY DP83867的 LDO 用法1.0V 电源:
    • 是否可以使用 PMIC 中的任何 LDO 为以太网 PHY 提供1.0V 电源?

如果您对这些问题提供反馈、尤其是要确保功能安全不会受到损害、我们将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitendra:

    [quote userid="355296" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468220/tps6593-q1-2-phase-configuration-for-am62a34-with-tps65931211rwerq1-pmic
    • 将 BUCK3用于以太网 PHY 的 VDD_2V5 DP83867:
      • 我们可以将 BUCK3直流/直流转换器配置为用于以太网 PHY 的输出2.5V 吗?
    • 以太网 PHY DP83867的 LDO 用法1.0V 电源:
      • 是否可以使用 PMIC 中的任何 LDO 为以太网 PHY 提供1.0V 电源?
    [报价]

    1.a)是的、虽然0V75时的最大值可能是双相设置的内核电压、但限制为7A、假设建议的电流不是峰值、而是稳态、仅为500mA 留出余量。 如果仅考虑0V75内核、但如果是0V85、则这不是问题。

    1.b)不可以、从上面来看不可以、并且每个支持多相配置的电源轨都增加了每个3.5A、因此工作功率为7A。

    1.c)否、相位配置的设置是引导时锁定的静态编程的一部分。

    1.d)我很抱歉、我们最多可以提供一个.json 来与 GUI 配合使用、以便更改编程、但解决方案的验证需要由您完成。

    [quote userid="355296" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468220/tps6593-q1-2-phase-configuration-for-am62a34-with-tps65931211rwerq1-pmic
    • 将 BUCK3用于以太网 PHY 的 VDD_2V5 DP83867:
      • 我们可以将 BUCK3直流/直流转换器配置为用于以太网 PHY 的输出2.5V 吗?
    • 以太网 PHY DP83867的 LDO 用法1.0V 电源:
      • 是否可以使用 PMIC 中的任何 LDO 为以太网 PHY 提供1.0V 电源?
    [报价]

    2.a)如果以上内容不是约束、是。 另一个可能的解决方案是为2.5V 以太网添加分立式 PS、并尝试将其启用电源或 GPIO4

    3.a)是的,如果它满足 LDO 的额定电流(不在核心网络上),但这两者的另一个解决方案,如果你不使用 VPP (eFUSE)编程这个 LDO2可能会提供所需的,而电压设置为3V3或1V8 ,要么动态更改编程(通过 I2C 软件写入),或更改刻录在编程中从我们的.json (很多)

     LDO2最多可以处理500mA。

    不管通过哪种方式 Hitendra、请告诉我您希望了解更多关于您的信息或这是否足够。

    BR、

    Nicholas