This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:LM5163-Q1

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467733/lm5163-q1-lm5163-q1

主题中讨论的其他器件:LM5163-Q1

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

 

在我们的其中一款产品中、我们使用贵公司制造的以下组件:

 

  • LM5163-Q1

 

对于新项目、我们的客户要求我们在 IMDS 系统中注册此产品。 为此、我们还需要在 IMDS 中注册所有组件。 请向我提供一位可以从 IMDS 系统向其发送请求的联系人吗?

 

提前感谢您的合作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    让我调查并在一两天内回复您、谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zydrunas、

    所附资料。

    e2e.ti.com/.../LM5163QDDARQ1.pdf

    位于此处...

    材料成分搜索|德州仪器(TI)

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 您所附的报告很好、我确信该组件完全符合法规。 但在本例中、我需要将其注册到 IMDS 中。 尽管注册的最终目的是相同的-为了证明合规性、提供证据的方式不同-我浏览了报告、并得到了一种印象、即报告显示材料中没有违禁物质、但 IMDS 从相反的角度处理了相同的问题-它期望供应商和制造商显示材料中存在的内容。 因此、为了符合我们的客户要求、我仍然需要在 IMDS 中注册您的组件、以便我可以将其附加到我的 MDS 上。 希望您能帮我解决这个问题。

    Zydrunas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zydrunas、  

    我们是否可以让它离线以便让正确的人循环?  david.baba@ti.com。  

    谢谢。

    David。