This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420: LMR51420XDDCR :试图减少输出中的高频纹波

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467239/lmr51420-lmr51420xddcr-trying-to-reduce-the-high-frequency-ripple-in-the-output

器件型号:LMR51420

工具与软件:

嗨、团队:

我正致力于降低 LMR51420XDDCR 降压转换器(我们已将其配置为输出5V)输出中的高频纹波。

我们最近从 LMR50410Y5切换到了 LMR51420XDDCR、因为在某些情况下、连接到转换器的电器会消耗高达1.2A 的电流。 这超出了 LMR50410Y5的最大电流容量。

为了向您提供更多背景信息、该设备本质上是一个使用 PID 控制电路在特定温度下进行维护的传感器板。 空闲期间的电流消耗通常约为150mA、但在非常冷的环境中、它可能会浪涌至1.2A。

我们从该设计经过

波形中输出5V 的输出

添加了对此设计的说明(使用 TI Power Designer 进行了验证)

该波形输出5V 电压(精确为4.98V)。

我能否获得您关于减少高频尖峰的建议? 我们应该考虑哪些潜在的解决方案?

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我能问您如何测量输出电压纹波吗? 请分享您的测试设置的照片以捕获此波形、以便我们为您提供更好的帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 和感谢你的答复。 基本而言、我要跨 C7测量它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    但是、必须了解示波器探针如何测量您的电路板。 请确保使用 Tip & Barrel 方法减少标准示波器探针产生的感应环路。 请参阅下面的一个相关示例:  

     在 C7上实施"尖头与桶"方法将 展示器件的正确输出纹波。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一定会做的,我会让你保持张贴。 我不知道这种方式,我会立即利用它。

    感谢一顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    听起来不错。 如果您有任何问题、敬请告知!

    谢谢!

    Joshua Austria.