请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2962 Thread 中讨论的其他器件:BQ2961、
工具与软件:
您好!
我对这个组件感兴趣,我有一个问题:
欠压功能问题:
1.当触发欠压时(无论故障单元如何)、REG 和 OUT 引脚的行为如何?
2.有关7.3.3稳压输出电压和 REG_EN 引脚部分的问题
在该图的 y 轴上、写入"电芯电压(V3-V2、V2-V1、V-V3 VSS)"、这是否也适用于电芯 V4-V3?

3.问题在7.4.1正常模式
数据表中会显示"经稳压的输出始终针对 BQ2921启用"。 能否告诉我 BQ2961和 BQ2962之间是否存在差异?

感谢您的回答