请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ644A2-Q1 工具与软件:
团队、
我们使用 LMQ644A2QRXARQ1器件型号进行24V 的3.3V 和5V 转换。 但我们在该 IC 中不断面临问题。 我不知道为什么会发生这种情况、但我使用 TI webench 作为参考。 我将随附电路原理图 PCF。 请尽快检查并更新我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队、
我们使用 LMQ644A2QRXARQ1器件型号进行24V 的3.3V 和5V 转换。 但我们在该 IC 中不断面临问题。 我不知道为什么会发生这种情况、但我使用 TI webench 作为参考。 我将随附电路原理图 PCF。 请尽快检查并更新我。
我已经附上了原理图和源文档。 我们面临以下问题:每次3.3V 与接地短路时。
1.我们使用 Quectel IC 进行电话呼叫,但在尝试拨打电话时,我们每次都面临短路问题。
此外、我附上了完整的原理图供您参考。