This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TO_ACTIVE 序列

Guru**** 2504255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467346/tps6594-q1-to_active-sequence

器件型号:TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP8764-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估为 DAR821-Q1供电的 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1。 关于上电顺序、当我们在第41至42页看到以下用户指南时、"6.3.8 TO_ACTIVE"和"图6-13. TO_ACTIVE Sequence"变量。

使用 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1为 DRA821供电(修订版 A)

如 图6-13所示。 TO_ACTIVE 序列、描述了每个电源轨的总延迟。 该总延迟是否由 PFSM_DELAY_REG_1寄存器设置?
每个电源轨的这个总延迟是否由  TPS6594-Q1和 LP8764-Q1的哪个寄存器设置?

PFSM_DELAY_REG_1、PFSM_DELAY1 = 0x54设置什么?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi:

    很抱歉耽误你的时间。 立即期待响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="214877" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467346/tps6594-q1-to_active-sequence "]该总延迟是否由 PFSM_DELAY_REG_1寄存器设置?
    每个电源轨的该总延迟是否由  TPS6594-Q1和 LP8764-Q1的哪个寄存器设置?[/QUOT]

    PFSM_DELAY1仅设置 PMIC-A 的 BUCK4启用与 nRSTOUT 和 nRSTOU_SOC 信号变为高电平之间的延迟。

    具体公式为  

    PFSM_DELAY1 x (50ns x (2 ^ PFSM_DELAY_STEP))

    默认值 PFSM_DELAY1 = 0x54 = 84、PFSM_DELAY_STEP = 0xB = 11

    84 x (50ns x (2 ^ 11))=~8.6ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    根据您的计算、TPS6594141B BUCK4的延迟为~8.6ms。
    但在 图6-13 使用 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1为 DRA821供电(修订版 A)中、显示 BUCK4 TPS6594141B-Q1的总延迟为3000us?

    TPS6594-Q1和 LP8764-Q1为 DAR821-Q1供电、  
    图6-13。 TO_ACTIVE Sequence"显示了默认的延迟设置、接下来是什么?
    例如、Buck2 TPS6594141-Q1的总延迟为2000us、但客户测量时大约为10ms。

     图6-13中每个电源轨的总延迟的默认值是多少。 TO_ACTIVE 序列"?
    哪个寄存器的值设置了它?
    此外、哪些寄存器设置可以更改 "图6-13"中每个电源轨的总延迟值。 TO_ACTIVE 序列"?

    此致、

    二宫幸志