This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:关断和 Re 启用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481018/bq77905-shutdown-and-re-enable

器件型号:BQ77905

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在了解 bq77905的关断功能。

查看 TI slua826文档、图4展示了一个切换到关断状态、然后通过将 ENABLE 连接到 PACK+(我认为它是外部处理的)重新启用电池组的方法。

我面临的挑战是、我们的客户无法很好地在主机侧将 Enable 上拉至 PACK+。

此外、最好在应用充电器之前关断电池组。

使用此电路作为起点、在电池组侧是否有任何可能的方法可以处理该问题?

或许可以在使能端和 PACK+之间添加一个二极管? 因此、当应用充电器时、它将激活使能。

请对这一点提出任何想法。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    是的、这里绝对不能使用充电器电压来打开 BJT。 不过、为了使器件保持开启状态、需要在此处持续应用该参数。  

    除非您有一个额外的电路可以在充电器停止工作时保持使能高电平、否则这可能无法完全正常工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon