This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:原理图和 PCB 审核

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480719/bq76930-schematic-and-pcb-review

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1A、、 BQ78350

工具与软件:

大家好、团队成员:  

对于以下规格、我们设计了一个 BMS、将 BQ76930与 BQ78350-R1A 搭配使用:
6S-10S 35A (低侧配置)

我希望在将原理图和 PCB 送交生产之前经过审阅。 我可以在私人聊天中共享文件以供审阅。 请发送一个友好请求,以便我可以尽快与您分享这些文件。

谢谢。此致、
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    没有人向我伸出手。 请查看这一点

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您可以将 BQ76930的原理图发送给我。 请为监测团队打开一个新主题、以查看 BQ78350。

    发送后、请在此处撰写回复、以便我收到通知。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon