This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:RS86810GLTR TLGA-41 TI Cross

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483948/ucc27282-rs86810gltr-tlga-41-ti-cross

器件型号:UCC27282

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想检查 UCC27282是否 是符合 RS86810GLTR TLGA-41标准的良好 TI 交叉参考。

如果没有、您能帮忙推荐一下吗?

非常感谢!

此致、

Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

     RS86810看起来像一个集成的驱动器+ FET 模块。 我们的产品线侧重于 未集成 FET 的栅极驱动器。 我相信电机驱动团队将能够提供更好的帮助、因此我将向他们的团队重定向此主题。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我处于电机驱动中。 RS86810是3MHz 驱动式开关稳压器(在簧片数据表中称为半桥功率级)。

    电机驱动器通常为~20kHz、在极少数情况下为~200kHz。 3MHz 不是我们的产品范围。  

    我建议您布置开关稳压器 E2E。

    此致

    信也