Thread 中讨论的其他器件: UCC28700、 TINA-TI
工具与软件:
我设计了一个使用 UCC28600控制器的反激式转换器、并且采用了一个合适的缓冲器、钳位和 RC 滤波器来降低噪声并减轻振铃。 但是、我观察到一种异常行为、即初级电流随着输入电压的增加而增加、而它通常应该随着输入电压的升高而降低。 这种在较高线路电压下初级电流的增加会导致过流保护触发和关闭转换器。
是否有人可以就该问题的潜在原因以及如何解决该问题提供指导或见解?
PS:在前面的问题 Mike 'O 给出了公式 ILINE = Vin*NS/Na*Rovp1.但我认为公式 应该是 ILINE = Vin*Na/NP*Rovp1. 是这样吗?