This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066EVM-PDK:任何可获得其线性度的自动测试程序

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480506/ads7066evm-pdk-any-auto-test-program-to-get-its-linearity

器件型号:ADS7066EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS7066

工具与软件:

嗨、团队:

关于 ADS7066、我们有没有自动测试程序? 客户希望每通道测试数千点(2^12)以获得其线性度。 因此、他们无法通过手动操作来进行测试。 如果是、请帮助与我们分享该计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    ADS7066器件上可以启用"Auto-Sequence"模式。 这个问题是关于如何配置此模式的问题吗? 或者、如何通过 ADS7066EVM GUI 为所有通道获取2^12代码数据?

    对于第一次测试(配置器件)、请查看数据表中的第7.4.4节。  

    对于 GUI、如果您按照配置步骤进行操作、请选择"Auto-Sequence Mode"、启用所需的所有通道、然后转到"Monitor Data"页面、每个通道的样本可以配置为4096、可以采集数据、然后导出到.csv 文件中。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    我们需要一些自动测试 程序、而不是自动模式。 但是、如果我们可以使用此模式进行测试、则没有问题。 客户正在进行资质认证。  因此、我正在寻找一些方法来帮助他们减少工作量。 这是一个重要的设计窗口。 如果缺失、我们就很难重新设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    我们还 为 ADS7066提供示例代码、这有助于开发资质认证测试。  

    此致、  

    Yolanda