Thread 中讨论的其他器件:ADS7066
工具与软件:
嗨、团队:
关于 ADS7066、我们有没有自动测试程序? 客户希望每通道测试数千点(2^12)以获得其线性度。 因此、他们无法通过手动操作来进行测试。 如果是、请帮助与我们分享该计划。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
关于 ADS7066、我们有没有自动测试程序? 客户希望每通道测试数千点(2^12)以获得其线性度。 因此、他们无法通过手动操作来进行测试。 如果是、请帮助与我们分享该计划。
您好、Hale、
ADS7066器件上可以启用"Auto-Sequence"模式。 这个问题是关于如何配置此模式的问题吗? 或者、如何通过 ADS7066EVM GUI 为所有通道获取2^12代码数据?
对于第一次测试(配置器件)、请查看数据表中的第7.4.4节。
对于 GUI、如果您按照配置步骤进行操作、请选择"Auto-Sequence Mode"、启用所需的所有通道、然后转到"Monitor Data"页面、每个通道的样本可以配置为4096、可以采集数据、然后导出到.csv 文件中。

此致、
Yolanda
您好、Hale、
我们还 为 ADS7066提供示例代码、这有助于开发资质认证测试。

此致、
Yolanda