请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5012、 LM5013-Q1、
工具与软件:
您好!
我正在从事 BMS 开发、其中需要具有2.5A 输出的 LM5012器件、这符合我的要求。
在此、我要申请此器件的 PSpice 模型。
我看到11个月前有人要求这样做。 但当时它不可用。 请立即提供。
将受到高度赞赏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Saurabh
遗憾的是、LM5012-Q1 PSPICE 模型目前尚不可用。 请使用 LM5013-Q1模型、您可以从 https://www.ti.com/lit/zip/snvmc97下载该模型 。 LM5012-Q1和 LM5013-Q1的 电流能力不同、但其他功能相似。
- EL