This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:有关支持单一接地故障检测的 BQ79631的查询。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481622/bq79631-q1-inquiry-regarding-bq79631-support-for-single-fault-to-ground-detection

器件型号:BQ79631-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在评估 BQ79631 适用于高压电池管理系统、我想知道它是否支持检测 接地单一故障 . 具体而言、我们需要检测系统中的任何接地故障、并希望确认 BQ79631是否具有监控或检测此类故障的内置功能。

我们的应用涉及高压直流电源系统、我们正在寻找一种有助于有效监控和响应单一接地故障的解决方案。

如果 BQ79631 不适合用于此目的、您能否推荐 TI 的可检测单一接地故障的替代解决方案? 我们正在寻找一种可能支持高压应用并高效处理接地故障检测的解决方案。

非常感谢您的指导和任何相关文档。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    BQ79631具有内置自检、可监控其电源是否出现任何故障、并在 Fault_PWR 寄存器中报告故障。 此外、我们的用户指南还提供了一些设计建议、可减轻 ESD 或高压瞬变造成的损坏。

     

    此致、

    John