This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:所需的 PSpice 模型

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482098/tlv767-q1-required-pspice-model

器件型号:TLV767-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

我们需要适用于 TLV76733-Q1的 PSpice 模型。  

谢谢

Ajay Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我们没有此器件固定电压选项的模型。 我们有 TLV76701的 PSpice 模型、这是一个可调节版本。 您可以从外部设置3.3V 输出的电阻分压器(器件数据表中的图8-2展示了该信息)、并对所需的系统参数进行仿真。 您知道如何从 TI.com 获取它吗? 如果没有、我可以向您展示如何操作。

    此致

    Ishaan