主题中讨论的其他器件:TPS7H5001-SP、 PSPICE-FOR-TI
工具与软件:
在 SPICE 中仿真 TPS7H500x 系列时遇到问题。 对 TPS7H5006使用未加密模型时、我遇到了 SS 引脚无法为 SS 电容器充电提供电流的问题。 我尝试了未加密的 TPS7H5002模型、遇到了一个似乎在测试代码(第712行、从 EDUMY 开始)上留下的错误、并对该行进行了注释。 然后、我遇到了与 TPS7H5006模型相同的问题。
节点 EN_LOGIC 和 N16635995变为高电平、这似乎表明满足了所有启动条件。 X_U3似乎使软启动充电电流(源 G_G1)导通、但同时 X_S2出现对地短路。
我在这里遗漏了什么吗? 在使用这些模型方面有任何成功的地方