This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:FuSa 文档和 MTBF 以及 FIT 率估算器之间的时基故障率差异

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468934/lm63625-q1-fit-rate-difference-between-fusa-document-and-mtbf-and-fit-rate-estimator

器件型号:LM63625-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

关于 LM63625DQPWPRQ1、FuSa 文档显示时基故障为17 (IEC TR 62380/ISO26262)或25 (SN 29500-2)。

但估计器显示出非常低拟合。 我怀疑 应用的任务 配置文件彼此不同。 如果是、它们之间是否存在任何相关性(方程)?

此致、

Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    我会检查一下、然后回复给您。

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    功能安全时基故障率与技术时基故障率不同。 我们  面向技术时基故障率的故障间隔平均时间(MTBF)/时基故障在线估算器是使用 JESD85方法、根据内部的高温工作寿命(HTOL)和早期故障率(ELFR)可靠性测试得出的。 MTBF 和时基故障是在可靠性可信度为60%的条件下估算的。  此方法为工艺技术提供了准确的时基故障率、但未考虑晶体管或栅极数、芯片尺寸或其他重要因素。

    我们根据 IEC TR 62380或 SN 29500标准(可信度均为99%)提供功能安全时基故障率。 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准通常建议、在安全相关随机故障的时基故障率估算中使用99%的可信度。

    有关功能安全时基故障率的更多信息、请阅读 了解符合 IEC 62380和 SN 29500的功能安全时基故障基本故障率估算。 

    希望这对您有所帮助。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您提供这些信息。 你的解释对我来说非常清楚! 我将打开此帖子、因为我的客户应该会查看此帖子。

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    我将关闭该主题。 感谢您的支持。

    此致、

    Shoji