工具与软件:
嗨、团队:
关于 LM63625DQPWPRQ1、FuSa 文档显示时基故障为17 (IEC TR 62380/ISO26262)或25 (SN 29500-2)。

但估计器显示出非常低拟合。 我怀疑 应用的任务 配置文件彼此不同。 如果是、它们之间是否存在任何相关性(方程)?

此致、
Shoji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
关于 LM63625DQPWPRQ1、FuSa 文档显示时基故障为17 (IEC TR 62380/ISO26262)或25 (SN 29500-2)。

但估计器显示出非常低拟合。 我怀疑 应用的任务 配置文件彼此不同。 如果是、它们之间是否存在任何相关性(方程)?

此致、
Shoji
尊敬的 Shoji:
功能安全时基故障率与技术时基故障率不同。 我们 面向技术时基故障率的故障间隔平均时间(MTBF)/时基故障在线估算器是使用 JESD85方法、根据内部的高温工作寿命(HTOL)和早期故障率(ELFR)可靠性测试得出的。 MTBF 和时基故障是在可靠性可信度为60%的条件下估算的。 此方法为工艺技术提供了准确的时基故障率、但未考虑晶体管或栅极数、芯片尺寸或其他重要因素。
我们根据 IEC TR 62380或 SN 29500标准(可信度均为99%)提供功能安全时基故障率。 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准通常建议、在安全相关随机故障的时基故障率估算中使用99%的可信度。
有关功能安全时基故障率的更多信息、请阅读 了解符合 IEC 62380和 SN 29500的功能安全时基故障基本故障率估算。
希望这对您有所帮助。
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢!
此致、
Taru