工具与软件:
您好!
我已经使用 LM5155DSSR 设计了一个 PCB、现在在我们对输入施加36V 电压进行测试时、我们的 MOSFET Q3会损坏。
我们移除了 Q3并测试升压转换器后、最终得到关断。 TP7的电压为36V (预期为150V)
我随附了原理图。 我没有发现设计中有任何问题、并且之前 TI 支持人员对我进行了验证。 您或许能够提供一些帮助。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Faiz:
我认为 PCB 上不同元件的使用会产生一些混淆、特别是对 LMG 器件的引用。
因此、如果我理解正确、我们现在只讨论 LM5155电路。 如果以下陈述中有一项不正确、请回答我。
在移除附加电路的新 PCB 上对此进行了测试。
->如果不正确,请将其分开,并首先独立检查电路的每个部分。
对于 LM5155电路、您说 Q3造成损坏。 更换后是否再次工作?
如果失败、如果发生故障、电压会立即增加一小段时间?
二极管 D1的 QRR 是多少?
此致、
Stefan