This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:运行升压转换器 PCB 时需要帮助

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476916/lm5155-need-help-in-operation-of-boost-converter-pcb

器件型号:LM5155

工具与软件:

您好!
我已经使用 LM5155DSSR 设计了一个 PCB、现在在我们对输入施加36V 电压进行测试时、我们的 MOSFET Q3会损坏。  

我们移除了 Q3并测试升压转换器后、最终得到关断。 TP7的电压为36V (预期为150V)  

我随附了原理图。 我没有发现设计中有任何问题、并且之前 TI 支持人员对我进行了验证。 您或许能够提供一些帮助。  

谢谢你

e2e.ti.com/.../4135.Power-Amplifier.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:

    感谢您的咨询。 在原理图中、我看不到 LM5155与 LMG 器件之间的连接、Q3连接到了后者。

    您能解释一下吗?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、没有连接。 但我也感到困惑,为什么它会发生。 LM5155的输出连接到连接到 LMG 的 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:

    然后、您应打开新主题并提及 LMG 器件、而不是 LM5155。

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我能否收到一个指南、了解 LM5155没有生成150V 电压? 因为我们不讨论 LMG 器件并首先检查升压转换器电路。  
    我找出了之前的问题、发现5V 转换器电路中的一些问题、并且认为它也损坏了 LMG 器件。 现在我要在新的 PCB 上进行测试。  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:

    我认为 PCB 上不同元件的使用会产生一些混淆、特别是对 LMG 器件的引用。

    因此、如果我理解正确、我们现在只讨论 LM5155电路。 如果以下陈述中有一项不正确、请回答我。

    在移除附加电路的新 PCB 上对此进行了测试。

    ->如果不正确,请将其分开,并首先独立检查电路的每个部分。

    对于 LM5155电路、您说 Q3造成损坏。 更换后是否再次工作?

    如果失败、如果发生故障、电压会立即增加一小段时间?

    二极管 D1的 QRR 是多少?

    此致、

     Stefan