工具与软件:
在我们的系统中、我们将此 IC 用作显示屏部分的升压转换器、以便从12V 升压至34V。据观察、一旦显示屏背光打开、就会有来自升压部分的高频嗡嗡声。
请帮助我了解可能的原因。
开关频率为400kHz。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在我们的系统中、我们将此 IC 用作显示屏部分的升压转换器、以便从12V 升压至34V。据观察、一旦显示屏背光打开、就会有来自升压部分的高频嗡嗡声。
请帮助我了解可能的原因。
开关频率为400kHz。

您好、Gracie:
我尝试了使用函数发生器来应用 PWM 波、而不是从处理器提供。 I DNP R313、从而将系统与从微处理器生成的 PWM 隔离开来。
因此、 我怀疑声音是否是由处理器引起的、然后、在使用函数发生器应用 PWM 时、它应该会产生声音的表达式。 但在这种情况下、它仍然在产生、根据我们在发生器上设置的频率、即、如果频率高于15kHz、声音就不是全部可听到。
某些元件在 PWM 频率下产生谐振。
能否请您在原理图中检查是否有任何元件的值根据建议的设计不正确。
另外、如果您需要任何组件的器件代码、请告诉我。
此致、
Manu Thomas