请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74910-Q1 工具与软件:
尊敬的 Expert:
祝你度过美好的一天!
您能解释一下公式(3)中的"12"是什么意思吗? 它似乎是电压值?
为什么可以使用它来计算 OCP 阈值?

谢谢!
祝你一切顺利。
Leo Ma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
祝你度过美好的一天!
您能解释一下公式(3)中的"12"是什么意思吗? 它似乎是电压值?
为什么可以使用它来计算 OCP 阈值?

谢谢!
祝你一切顺利。
Leo Ma
尊敬的 Leo:
1.22已四舍五入为1.2。 在推导该方程时、它变为12。
LM74900-Q1:用于电流限制保护和过流保护的最大电流值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
这将帮助您了解推导。
此致、
Shiven Dhir