请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具与软件:
我阅读了有关 TPS25730D 的新版本的信息、该版本将具有"安全启动"选项。
它将具有哪个器件型号以及获取新器件的建议时间表是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它位于链接的线程中:
"对于 我们目前正在研究的 TPS25730的下一修订版、这是预期会改变的行为。
现在、器件启动到 AlwaysEnableSink 模式、该模式在启动时关闭电源路径(直到加载配置)。 对于下一个修订版、该器件将启动至 SafeMode、这将在 加载配置之前保持电源路径断开状态。
此致、
康纳·吉莱特"