主题中讨论的其他器件: TPS62933F
工具与软件:
大家好!
我在 设计中使用 TPS54538、但遇到了一些问题。
注意:在此设计中、我将 TPS54538 与 TPS62933F (相同的值!)进行比较 这非常好!
简短描述:
在 SS 引脚上有一个模拟信号以及极慢斜升(10s)至目标电压的情况下使用降压转换器。 在此大约1.2V 输出电压的斜升期间、降压转换器会变得不稳定(或进入脉冲跳跃-由于模式设置、这是不应该允许的)。
输入电压24V

此工作点的输出波形:

我到目前为止所尝试的;
-再次: TPS62933F 在这些条件下、使用原理图中的相同元件可以完全正常工作
-添加一个与 R6并联的10pF 电容器进行频率反馈-无变化
-将 R9更改为39k 欧姆,以将开关频率调节为1.1 MHz -略有改进
-将 R9更改为80k 欧姆,以将开关频率调节为 0.5 MHz -略有改进
问题;
-我怎么能判断这是不稳定的环路还是模式错误? 根据我的模式电阻(我使用0.5%的680k 电阻进行了仔细检查)、我应选择不允许任何脉冲跳跃的 FCCM。 在我的测量中、我没有看到任何频率折返。
-有什么想法要测试下?
谢谢
自由