This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:运行不稳定和/或频率折返不工作

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54538, TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478564/tps54538-unstable-operation-and-or-frequency-fold-back-not-working

器件型号:TPS54538
主题中讨论的其他器件: TPS62933F

工具与软件:

大家好!  

我在 设计中使用 TPS54538、但遇到了一些问题。  

注意:在此设计中、我将 TPS54538 与 TPS62933F (相同的值!)进行比较 这非常好!

简短描述:  

在 SS 引脚上有一个模拟信号以及极慢斜升(10s)至目标电压的情况下使用降压转换器。 在此大约1.2V 输出电压的斜升期间、降压转换器会变得不稳定(或进入脉冲跳跃-由于模式设置、这是不应该允许的)。

输入电压24V

此工作点的输出波形:

我到目前为止所尝试的;

-再次:  TPS62933F  在这些条件下、使用原理图中的相同元件可以完全正常工作

-添加一个与 R6并联的10pF 电容器进行频率反馈-无变化

-将 R9更改为39k 欧姆,以将开关频率调节为1.1 MHz -略有改进

-将 R9更改为80k 欧姆,以将开关频率调节为 0.5 MHz -略有改进

问题;

-我怎么能判断这是不稳定的环路还是模式错误? 根据我的模式电阻(我使用0.5%的680k 电阻进行了仔细检查)、我应选择不允许任何脉冲跳跃的 FCCM。 在我的测量中、我没有看到任何频率折返。  

-有什么想法要测试下?

谢谢

自由

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frey

    测试条件是什么? Iout 是多少?  您能分享一下 Vin、Vout、SW、SS 的波形吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    以下是标称输出条件(而非不稳定工作点的条件):

    输出电压:1-20V

    输入电压:12-24V

    输出电流:3A

    在此工作点、降压转换器是稳定的。

    但是:我们在启动时在 SS 引脚上使用从0V 斜升到0.6V 的非常缓慢的电压、并且 SS 引脚上的不稳定条件出现在0.04V 时、这转换为大约1.2V 的输出电压、同时具有大约100 mA 输出电流。

    再说一遍:我们有  TPS62933F 在这些条件下以相同的值和 几乎相同的 布局运转良好。

    我将提供更多一些尽快运行的波形、但 Vin 是稳定的、SS 由函数发生器提供并且是稳定的。

    再次提出我的问题:

    我没有看到任何类型的频率折返使用  TPS54538 - 也不在其他运行点。 请确认没有有关模式选择的已知问题或导致此问题的类似问题。

     

    谢谢

    自由

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    下面是一些波形:

    对于所有照片:

    通道1 (黄色):VOUT

    CH2 (绿色) SS

    CH3 (蓝色) VIN

    稳定工作点视图

    以下是7.3V VOUT 下的工作点、Rload = 27 Ω~ 270 mA Iout:

    为了说明原因、此处采用相同的测量方法、但使用交流耦合 VOUT 实现 VOUT 稳定性:

     不稳定工作点视图

    在 VOUT = 1.3V  且 Rload = 27欧姆~ 50 mA Iout:时的不稳定工作点

    对于交流耦合 VOUT、同样:

    由于布局紧凑、我无法使用探头访问 SW 节点、但这是靠近 SW 节点的探头尖端、仅用于展示不稳定的开关

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frey

    它应该采用 PFM 操作、而非不稳定的开关。 MODE 引脚配置将 MODE 设置为 FCCM、但在软启动完成之前、器件不会进入 FCCM。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    我刚尝试在数据表中找到该信息、但失败了。 您能否请参阅数据表中提及此内容的部分?

    另外非常遗憾的是、这种行为与选择 FCCM 时的预期不同。

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frey、

    现在、软启动期间、我们的降压稳压器都将进入 PFM 模式。 软启动结束后、它将进入您选择的模式。

    在软启动期间需要 PFM 的原因是、可以防止在 Vout 具有预偏置电压时出现负电流。 如果处于 FPWM 模式、它会降低预偏置电压。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的跟进。

    抱歉、这是无文档记载的意外行为。 我对 TPS62933F 和  TPS54538的两 款数据表进行了比较、没有任何数据记录说明了这两款 IC 的不同行为。  

    请参阅数据表部分、获取相关信息。 我理解您的技术解释、但是提供一个 IC、它可以编程为一种特定的模式(在我的案例中为 FCCM)、然后做一些不同的事情却非常令人沮丧。

    谢谢

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frey:

    10s 的 SS 时间是夸大其词的。 内部软启动时间仅为3.5ms。

    我建议您将 SS 时间减少到不超过10ms。  这样、电感器电流就会继续。

    请注意、使用 PFM 进行软启动 是降压的基本行为。 因此、在数据表中未强调这一点

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:  

    [报价 userid="461569" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478564/tps54538-unstable-operation-and-or-frequency-fold-back-not-working/5687307 #5687307"]

    请注意、使用 PFM 进行软启动 是降压的基本行为。 因此、在数据表中未强调这一点

    [报价]

    这不是真的。  TPS62933F 的 行为不同。

    自由

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frey:

    这毫无意义、您是否可以发送 TPS62933F 行为。

    谢谢!

    Colin