This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:负载瞬态特性

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481320/tps7b86-q1-load-transient-characteristics

器件型号:TPS7B86-Q1

工具与软件:

 µs TPS7B8633BQ、您是否具有 VOUT = 3.3V、IOUT = 0 mA 至375 mA、压摆率= 0.1A/μ s 或类似条件下的规格或数据?

(我在数据表中找到了压摆率=0.1A/us 的一些数据、但 IOUT 小于我的使用条件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    µs 我们拥有的数据似乎与您的测试条件最匹配的是图6-24和6-25中所示的0mA 至500mA 1A/μ s 数据。 此数据的过冲和下冲可能会超过您在用例中遇到的情况。  图6-23中所示的150mA 至350mA 0.1A/μ s µs 数据 也应有助于提供下限。  

    此致、

    Alex Davis