工具与软件:
我想 帮忙了解一下太小的 RLIM 电阻器对 COM-LIN VEE 调节的影响以及如何避免这种情况。
我的目标是选择 RLIM、以便 在 VDD COM 上连接可变负载、该负载在运行期间可以从5mA 到50mA @ 15V 的任何值(使用 VDD VEE 为栅极驱动器供电时)。
使用设计计算器电子表格、我可以找到支持最大功率要求的电阻值、但我不知道这是否会在低功耗运行期间产生问题。 数据表提到了 RLIM 电阻太小时的潜在振荡。 是否可以确定什么是"太小"、 振荡的不利影响有多大?
您是否还可以清楚说明以下内容? 数据表指出、充电和放电 FET 电阻器对均基于 FBVEE 引脚电压和相同的20mV 迟滞进行控制。 但是、图11-2和11-3表明放电侧的迟滞较小(1.25mV)。 哪项正确? 这似乎会影响电路进入两个电阻器均未激活的状态的能力。
提前感谢!