请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI
工具与软件:
我将使用 TPS54260设计 SMPS。 开关频率应为400kHz。 但是、在仿真中、我得到的是200kHz。 我不明白为什么会发生这种情况。
输出电容器的 ESR 各为3MR。 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.