请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H4011-SP 工具与软件:
嗨、团队:
我们 在设计中使用了 TPS7H4011-SP 同步降压转换器。 我们的目标是通过12V 生成3.3V 电压、并提供9A 的所需负载电流。 您能否建议此应用的电感器规格(直流额定值和饱和电流额定值)以实现3.3V @ 9A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我们 在设计中使用了 TPS7H4011-SP 同步降压转换器。 我们的目标是通过12V 生成3.3V 电压、并提供9A 的所需负载电流。 您能否建议此应用的电感器规格(直流额定值和饱和电流额定值)以实现3.3V @ 9A。
尊敬的 Keerthana:
您的电感器的直流额定值应至少为输出电流、在本例中看起来像9A。
饱和电流额定值应至少为您的电感器峰值电流、这将会改变您选择的电感。
TPS7H4011-CALC (TPS7H4011-SP 组件计算器) 提供了一种简单的工具来 计算所需的电感值、峰值和 RMS 电感器电流等。
另一个选项是只使用 器件数据表"输出电感器选择"的第9.2.2.2节中提供的公式。
谢谢!
Andy