请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H100-Q1 工具与软件:
您好!
我们已选择 TPS1H100-Q1作为高侧驱动器、现在、我们需要将引脚1连接到 GND、但引脚1为 NC 和 neet、以使数据表中保持悬空、
我们无法在内部设计中搜索 PIN1、因此我们不知道它 对我们的设计有任何风险;
谢谢、请帮助确认我们是否可以将 PIN1连接到 GND。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们已选择 TPS1H100-Q1作为高侧驱动器、现在、我们需要将引脚1连接到 GND、但引脚1为 NC 和 neet、以使数据表中保持悬空、
我们无法在内部设计中搜索 PIN1、因此我们不知道它 对我们的设计有任何风险;
谢谢、请帮助确认我们是否可以将 PIN1连接到 GND。