请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2843A-Q1 工具与软件:
- TI 是否在2022年7月至2024年10月之间进行了设计更改、从而实现了2024年10月数据表中引用的最高引线温度和封装热阻抗变化?
- 是否为重新设计300mm 尺寸发布了 PCN、重新设计是否对2024年10月数据表进行了任何更新?
- 是否存在与2024年10月数据表修订版切入相关的生产日期代码?
- 当 TI 测试每个器件的功能时、它是在室温以外的任何温度下完成的吗?