This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A-Q1:UC2843A-Q1 //产品更改放大器;测试

Guru**** 2504355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481581/uc2843a-q1-uc2843a-q1-product-changes-testing

器件型号:UC2843A-Q1

工具与软件:

  1. TI 是否在2022年7月至2024年10月之间进行了设计更改、从而实现了2024年10月数据表中引用的最高引线温度和封装热阻抗变化?
  2. 是否为重新设计300mm 尺寸发布了 PCN、重新设计是否对2024年10月数据表进行了任何更新?
  3. 是否存在与2024年10月数据表修订版切入相关的生产日期代码?
  4. 当 TI 测试每个器件的功能时、它是在室温以外的任何温度下完成的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    2.

    3.

    不可以、这些代码不能用于 PCN 器件的 ID。

    4.

    是的、简短来说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、理解。

    2.您能提供 PCN 号和链接吗?
    3.生效日期?

    4.测试温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看 TI 联系人以获取 PCN? 根据您的公司名称、TI 应将 PCN 直接发送给您的公司。 为了避免可能的误解、请联系您的 PCN 联系人以了解 PCN 或向您的 TI FAE 发送消息以获取进一步支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上内容涵盖了1-3。 您能协助4吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度最小值、室温和最大值、即-40C、 25°C 和125°C。