This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:背对背 N-MOSFET

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481222/bq24770-back-to-back-n-mosfets

器件型号:BQ24770

工具与软件:

嗨、大家好。

我正在设计电池充电器。 充电器将连接到 USB-C 端口、该端口应根据我连接的电池数量(1节至4节)提供足够的电压和电流。 我将 STUSB4500 PD 接收控制器用于 USB-C 连接。 该电路已采用背对背 P-MOSFET 来阻断反向电流。 如果我使用 BQ24770、是否需要使用 背对背 N-MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    [报价用户 id="540920" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481222/bq24770-back-to-back-n-mosfets "]

    该电路已采用背对背 P-MOSFET 来阻断反向电流。 如果我使用 BQ24770、是否需要使用 背对背 N-MOSFET  

    [报价]

    如果您已经有背对背 MOSFET 电路、则不需要 BQ24770背对背 MOSFET。

    此致、

    Christian。