This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:如果辅助 输出端连接有电池。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479220/lm5116-the-output-voltage-fails-to-built-if-aux-battery-is-connected-at-the-output

器件型号:LM5116

工具与软件:

您好、先生、

如果我使用辅助电源、则 IC LM5116的输出电压不会升高。 电池在12V 输出下的电压、而我设定的电压是内部15V。

同样、如果我尝试在没有辅助电源的情况下打开直流/直流转换器、 输出端连接电池时、转换器启动。

请告诉我原因。

规格:

VIN = 48V

VOUT = 15V (在内部设置)

频率= 130kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash  

    如果在降压转换器的输出预偏置时没有 HO 开关、则可能是由于 V (HB-SW)不足以启用高侧驱动器而导致的。  

    请使用差分探头监控 V ( HB-SW)、并检查 V (HB-SW)是否大于  HB 至 SW 欠压阈值(通常为3V)。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL