工具与软件:
你(们)好
下面是我的客户的原理图、它现在以300kHz 的频率进行切换。
从数据表效率曲线中可以看出、对于300kHz、3A 输出、效率大于90%。
但是、对于300kHz 3A 输出、我的客户只能获得87%的效率、我客户的原理图和测试结果如下、您能帮助评估我们能否提高效率?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
下面是我的客户的原理图、它现在以300kHz 的频率进行切换。
从数据表效率曲线中可以看出、对于300kHz、3A 输出、效率大于90%。
但是、对于300kHz 3A 输出、我的客户只能获得87%的效率、我客户的原理图和测试结果如下、您能帮助评估我们能否提高效率?


尊敬的 PYTsai:
以下是一些评论:
1. L3的 DCR 看起来不错,但其值太高的磁珠(L4/5),尝试使用较低直流电阻的 FB。
2.在 PCB 布局中,使 VIN、VOUT 和接地总线连接尽可能宽。 这可以减小转换器输入或输出路径上的任何压降并更大限度地提高效率。
3.检查 C6的 ESR 并使其值尽可能小。
4.所有其他帽。 如果可能、请使用 ESR 较低(优先级低于 C6)的候选项。
5.仔细检查输入插座在板上的安装方式。 有时、插座穿孔引脚上的焊接不良会增加损耗。
BR、
Ke Wang
你(们)好
如果有任何疑问、您能否帮助查看下面随附的客户布局?