This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:无需电池即可实现双向 USB PD 控制

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479995/tps65983b-bi-directional-usb-pd-control-with-no-battery

器件型号:TPS65983B

工具与软件:

我们正在 寻找一个不带电池的 USB-C 双向 PD 控制芯片。 我所见过的大多数似乎都针对电池充电进行了优化。

我们的电路板将由12V 直流电供电(无电池)、该直流 电将(通过 PD 芯片)用于为连接到 USB C 连接器的平板电脑充电。 当出现电源故障时、我们希望电流通过另一种方式、从平板电脑电池为我们的板供电。

TPS65938B 是否适合此应用? 是否有更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:  

    对延迟响应深表歉意、通过几个后续问题进一步了解项目要求。  

    1. USB Type-C 端口是否需要交替模式、或者目的是仅充电(DRP)?  

    2.此系统所需的拉电流/灌电流能力是多少? 此系统是否设计为首选拉电流、首选灌电流或中性(50/50)?  

    3.此设计是否需要任何附加功能(如 USB 数据、PPS 等)?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin