请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65983B 工具与软件:
我们正在 寻找一个不带电池的 USB-C 双向 PD 控制芯片。 我所见过的大多数似乎都针对电池充电进行了优化。
我们的电路板将由12V 直流电供电(无电池)、该直流 电将(通过 PD 芯片)用于为连接到 USB C 连接器的平板电脑充电。 当出现电源故障时、我们希望电流通过另一种方式、从平板电脑电池为我们的板供电。
TPS65938B 是否适合此应用? 是否有更好的选择?