This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:DGN 和 DRV 封装参数已确认。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481674/tps7b81-q1-dgn-and-drv-package-parameters-confirmed

器件型号:TPS7B81-Q1

工具与软件:

嗨团队、

我想向您确认一下在-132mA 之间加载时对 LDO 输入电压的最低要求。

在数据表中、只有 DRV 封装会降低电压 VS 电流波形(. 图6-4. 压降电压与输出电流间的关系 是典型值波形? )、无 DGN 封装波形。

图6-4. 压差电压与输出电流间的关系 是典型值波形?

 

以下 是 DGN 或 DRV 封装波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的最小输入电压为3V。

    此致!

    Hannah